This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:修改 TIMAC 中的 NV 配置

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/824319/cc2630-modifying-nv-configuration-in-timac

器件型号:CC2630
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

大家好、

我的客户将 CC2630与 TIMAC1.05配合使用。 节点报告数据的频率 作为 CSV 表进行维护。 他发现频率在终端设备与协调器连接后进行了修改。 是否由协调器修改? 在哪里可以修改它?  

此致、

维基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viki:

    他们是否正在使用 MAC 示例应用(MSA)?  协调器确实会向传感器请求新的轮询速率、如 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=pTTHBmu__&node=AFU6dryAU8NukjdRPy4T4Q__pTTHBmu__LATEST 中所述 (请注意、这适用于不同的堆栈(SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK 中的 TI 15.4-Stack)、但 MAC 概念仍然相同。  轮询在应用程序中初始化如下:

    /*创建定期轮询计时器*/
    msaPollParams.period = msaWaitPeriod;
    msaPollParams.startFlag = false;
    msaPollParams.arg =(UArg) msa_POLL_event;
    Clock_con构(&msaPoll、msa_ClockFxn、 msaWaitPeriod、msaPollParams); 

    但是、它不是在 NV 中维护的、而是通过诸如 MSA_direct_MSG_enabled 之类的配置标志进行维护。

    此致、
    Ryan