This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 闪存编程器:闪存编程器、CLI 模式、使用闪存编程器1.8.1刷写 Bin 文件

Guru**** 2576715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/823188/flash-programmer-flash-programmer-cli-mode-flashing-bin-file-with-flashprogrammer-1-8-1

器件型号:闪存编程器
主题中讨论的其他器件:CC2630

大家好、

自 Flashprogrammer v1.8.1起

我无法在 CC2630上刷写.bin 文件

>使用2引脚 cJTAG 启动对目标的访问:XDS-00000000。
>正在读取文件:C:/Users/fr095-usine/Desktop/XCMW/bin/Debug/ID.bin.
>文件大小:0字节。
>分配的页数:0。
>文件中少于1%的文件包含分配的代码。
>开始闪存擦除...
>擦除操作的页范围无效。
>重置目标...
>重置目标成功。

怎么能让我满意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、  

    根据日志、文件看起来是空的(文件大小:0字节)。 文件大小有多大、您选择了哪些操作?  

    BR、
    ELIN W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我同意您的观点、我犯了一个错误。

    闪存1.7.5且容器未清空

    >启动对目标的访问:XDS-00000000。
    >正在读取文件:C:/Users/fr095-usine/Desktop/XCMW/bin/Debug/ID.bin.
    >文件大小:8字节。
    >分配的页数:1.
    >文件中少于1%的文件包含分配的代码。
    >开始闪存擦除...
    >擦除成功完成。
    >开始闪存编程...
    >编程成功完成。
    >启动闪存验证...
    >跳过未分配页面的验证:0。
    >跳过未分配页面的验证:1.
    >跳过未分配页面的验证:2.
    >跳过未分配页面的验证:3.
    >跳过未分配页面的验证:4.
    >跳过未分配页面的验证:5.
    >跳过未分配页面的验证:6.
    >跳过未分配页面的验证:7.
    >跳过未分配页面的验证:8.
    >跳过未分配页面的验证:9.
    >跳过未分配页面的验证:10.
    >跳过未分配页面的验证:11.
    >跳过未分配页面的验证:12.
    >跳过未分配页面的验证:13.
    >跳过未分配页面的验证:14.
    >跳过未分配页面的验证:15.
    >跳过未分配页面的验证:16.
    >跳过未分配页面的验证:17.
    >跳过未分配页面的验证:18.
    >跳过未分配页面的验证:19.
    >跳过未分配页面的验证:20.
    >跳过未分配页面的验证:21.
    >跳过未分配页面的验证:22.
    >跳过未分配页面的验证:23.
    >跳过未分配页面的验证:24.
    >跳过未分配页面的验证:25.
    >跳过未分配页面的验证:26.
    >跳过未分配页面的验证:27.
    >跳过未分配页面的验证:28.
    >跳过未分配页面的验证:29.
    >第30页已验证正常。
    >验证已成功完成。
    >重置目标...
    >重置目标成功。

    以及版本闪存1.8.1和相同的 Bin 文件

    >使用2引脚 cJTAG 启动对目标的访问:XDS-00000000。
    >正在读取文件:C:/Users/fr095-usine/Desktop/XCMW/bin/Debug/ID.bin.
    >文件大小:8字节。
    >分配的页数:1.
    >文件中少于1%的文件包含分配的代码。
    >开始闪存擦除...
    >擦除成功完成。
    >开始闪存编程...
    >读取最后一页失败。
    >重置目标...
    >重置目标成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ID.bin 文件在最后一页上似乎没有包含任何妨碍编程的信息。 如果您创建了一个包含 CCFG 信息的新文件(例如、通过对器件编程 v1.7.5、在编辑选项卡中读取所有闪存并将视图保存到文件)、并使用它在 v1.8.1中对器件进行编程、则应该可以使用它。

    BR、  
    ELIN W