This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:发送超时

Guru**** 2600465 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/818621/cc2530-transmit-timeout

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

你好

我做了一个实验、其中协调器创建网络、终端设备加入网络并传输数据、但在一段时间后连接中断、数据传输停止。 我认为需要设置一个超时值。

这是正确的还是我可以为它做的任何其他事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用监听器检查无线传输过程中发生的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Betty、

    由于您使用的是 Z-Stack 3.0、这可能与 POLL_RATE 和 END_DEV_TIMEOUT 相关。  或者、它可能与基于连接持续多长时间的 TC 密钥交换有关、如 YK 提到、我们必须检查监听器日志才能确定。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您是否已解决此问题或有更多信息需要提供?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺少响应、此线程将关闭、但可以随时重新打开。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、已解决