This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:中断

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2591

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/821876/cc2530-interrupt

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: CC2591

大家好

我在 ZigBee 网状网络上做了几个实验、我需要一些帮助。

我的模块是 CC2530+PA+LNA、它包含 RFX2401C 范围扩展器、我使用 ZStack 3和 IAR 编译器。

下面列出了我的问题、如果有任何答复、我将不胜感激。

1:我想达到节点之间的最大可用距离范围。 编译选项(根据我的范围扩展器)中应定义哪些必要的内容?必须更改代码的哪一部分才能激活 PA 和 LNA?

2:我需要对 终端设备进行电源管理。 因此、我希望它们在 PM2或 PM3模式下工作。 但我不知道通过外部中断唤醒它们的例程。 是否有任何示例或文档展示了 ZStack 中的中断设置和使用情况?