This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:其中是 halSetMaxSlepLoopTime 的定义

Guru**** 2608355 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/817647/cc2530-where-is-the-definition-of-the-halsetmaxsleeplooptime

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、当我更新 ZStack,然后我 在 IAR 中编译项目时、这个人出现了-

ERROR[E46]:未定义 Mac_cfg 中引用的外部"halSetMaxSlepLoopTime::?Relay"。

我想问 halSetMaxSlepLoopTime 的定义在哪里。

因此、我可以将浮点值添加到 IAR 中。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 Z-Stack/Example 和 IAR 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保您使用的是 Z-Stack 发行说明中指定的 IAR 版本。

    此致、
    Toby