This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZNP 和示例应用

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/816909/cc2530-znp-and-sample-apps

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2652R

您好!

我想知道 CC2530中 ZNP 和 Samlpes 之间的基本区别、因为使用 ZNP、我们可以轻松地建立串行通信、但在样片中、我们有限制!! (内存短缺)

是否有在 ARM 上实现 Z-Stack 3的示例???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用基于 ARM MCU 且资源更加丰富的 CC2652R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    同意黄、我建议使用 CC2652R。 我们每季度更新一次 SDK。

    ZNP 应由主机控制、因此默认情况下会启用 NPI 和 MT 接口。
    示例应用假设它将以 SOC 模式运行(所有处理都在 CC2530上完成)。

    有关更多详细信息、请参阅"Z-Stack ZNP Interface Spectralization.pdf"(在中) /Documents/API)。

    用于 CC2530闪存/RAM 优化的有用资源: http://www.ti.com/lit/wp/swra635/swra635.pdf

    此致、
    Toby