This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2530:读取温度

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/818146/compiler-cc2530-read-temperature

器件型号:CC2530

工具/软件:TI C/C++编译器

你好

如何  在 CC2530上启用温度传感器 并从中读取温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx SIR、

    当然、模块上的部件产生的热量会影响传感器测量的温度。 是否可以使用内部传感器模块?  是否有很多错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我记得我曾告诉过您使用外部温度传感器、但您坚持使用内部温度传感器。 我假设您需要根据您的情况自行进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不记得您告诉过我,如果我校准内部传感器,我可以在实际项目中使用它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请问、在我的案例中、如何找到这些变量的值?  

    /*假设 ADC = 1480 (25C 时)和 ADC = 4/C */
     #define VOLTGE_AT TEMP_25       1480
     #define TEMP_COEISTANT         4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值根据现场校准进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请解释公式、 并根据哪一个引用?  分母显示什么?

    第22位、为什么要添加这些内容?

     "temp=22+((value-voltageAtTemp22)/Temp_Coefficient);"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该公式需要一个移位电压 AtTemp22和斜率 Temp_Coefficient、该值与22度相比较。