This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:如何指示 CC2538 ZNP 器件仅添加在申请许可证时提供 IEEE 地址的器件?

Guru**** 2519490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/817799/cc2538-how-do-i-instruct-the-cc2538-znp-device-to-add-only-those-devices-whos-ieee-address-are-provided-at-the-time-of-permit-join-request

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好、E2E 社区、

我使用 Z-stack 应用固件3.0.1在 CC2538 ZNP 器件上工作

当我们向 CC2538 ZNP 器件发送允许加入申请表网关应用程序时。

CC2538 ZNP 广播允许加入信号并允许所有准备加入网络的设备。

最终、所有这些器件都将添加到网络中。

相反、我们可以限制 CC2538 ZNP 器件仅添加其 IP 发送到 ZNP 器件的特定器件、或仅添加到网络中的器件。

此致、

Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是可能的、您需要开发必要的代码。

    如需指导、请参阅 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AES5VdxyX-.OXxWoIFsyPg__pTTHBmu__LATEST 的"第2部分:实施黑名单/白名单"

    此致、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请详细说明这是哪个文档包含 "第2部分:实施黑白列表"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以维护白名单,并将保留请求发送到加入的节点(如果该节点不在白名单中,而是加入网络)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我不想允许任何其他设备加入网络。

    ZNP 是否可以通过任何方式查看发送信标请求的器件。

    如果允许添加该设备、则它将将将该设备加入网络。

    其他设备将无法添加到网络中。

    此致、

    Shiv Patil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否, ZNP 无法查看发送信标请求的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们如何限制第三方设备或不允许添加到网络的设备、

    保护 Zigbee 网络、没有用户许可、任何人都无法访问该网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、我们通常禁用允许加入网络、并且仅在您想要加入设备时才启用。 启用允许加入时、您必须使用前面的回复中提到的白名单向不需要的加入设备发送保留请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、以下链接:  

    当设备加入时、它将广播"设备通告"。 如果 ZC 不能"识别"设备通知"中的 IEEE 地址、则可以发送休假请求。

    由用户来实施"识别"。