This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P7:CC2652P7:功率放大器的+20dBm IPC 选择

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1172992/cc2652p7-cc2652p7-20-dbm-ipc-selection-for-power-amplifier

器件型号:CC2652P7

您好!

是否有任何显示具有外部平衡-非平衡变压器或 IPC 电路的20dBm 部分的参考设计。 我看到了有关更低功率输出和+10dBm 输出功率的应用手册、例如 swra629a、swra729和 swra640g。

您能否澄清哪一部分是+20dBm 运行的正确 IPC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2652P7具有集成式功率放大器、因此无需外部功率放大器即可实现+20dBm 的发射功率。

    有关更多详细信息、请参阅器件的数据表: https://www.ti.com/lit/gpn/cc2652p7

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此参考设计已针对+10dBm 发射功率模式对平衡-非平衡变压器进行了测试。

    我需要该高功率端口提供外部平衡-非平衡变压器/IPC、该端口可用于+20dBm 的发射功率。

    谢谢

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    请让我联系我们的硬件专家。 此时、您可能需要查看 CC2592 CC2590

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    遗憾的是、我们目前没有+20dBm 路径的 IPC 解决方案。 您将需要遵循分立式解决方案的参考设计。

    谢谢、

    Riz