This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:CCS 中的可配置高级无线电设置

Guru**** 2535920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652R, SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173589/cc2652r-anable-advanced-radio-settings-in-ccs

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:CC2652PSIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKSysConfig

您好!

 IAM 尝试增大 Zigbee 网络的覆盖范围、因此我将发射功率增加到5、但覆盖范围无法扩展。 请帮助我扩展 ZigBee 范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明您期望的范围? 您可以使用 TI 射频范围估算器首先估算无线电范围。 如果您需要更多的振铃预算、则应考虑使用包含 PA 且可输出到20 DAM TX 功率的 CC2652P、而不是 CC2652R。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计周围的范围可达14米。  我不确定能否访问高级对讲机设置以及如何在  CCS 中启用高级对讲机设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拥有14米的视距无线电覆盖应该没有问题。 您是使用 TI LAUNCHXL-CC26X2R 来测试此器件、还是使用自己的定制板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 AN2652UA-A 芯片、我使用我们自己的电路板、14米未覆盖在公寓的室内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    14米空间之间是否有墙壁或遮挡物? 我没有使用  AN2652UA-A 的经验、但您可以使用 SmartRF Studio 7对该模块进行每次测试、以确保首先获得良好的射频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    如果 JTAG 连接可用、在 IEEE 802.15.4模式下使用 Smart RF Studio 7时、您能否尝试比较覆盖范围?  您是否有要测试的 LaunchPad?  您是否能够近距离建立/加入 Zigbee 网络?  您是否使用 ZNP、如果使用、您是否自行构建固件?  正在使用哪个版本的 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK、并且您是否正在使用 SYS_SET_TX_POWER MT 命令?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 Smart RF launchpad Cc2652 R 未显示时、它显示未知。

    我已经在 CCS --> ZNP.syscfg 中将发送功率范围内的 ZNP 固件构建为5,并且我使用 了 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 版本5.40。

    IAM 不使用 SYS_SET_TX_POWER MT 命令、并且我不知道其命令在何处使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要通过 JTAG 连接到 CC2652R 以建立 Smart RF Studio 会话。  此外、请确保在重新编程之前完全擦除所有器件存储器、包括 NV 存储器。  将从主机应用程序中使用监控和测试 API、这可以覆盖 SysConfig 设置。

    此致、
    Ryan