This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:无法在简单描述符中更改输入和输出集群列表

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173681/cc2652r7-not-able-to-change-the-in-and-out-cluster-list-in-simple-descriptor

器件型号:CC2652R7

您好、支持人员、

在我的示例应用中、我要更改简单的节点描述符、我使用的示例应用是"C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29\examples\rtos\lp_CC2652R7 \Zstack\zc_恒温 器"

要更改群集中的数量、我已更改  zcl_sample_恒温 器数据文件中的 zclSampleThermostat_InClusterList。

但我看到这些更改并未反映出来、它们也会有所不同、您能不能建议更改的正确位置、下面是监听器日志的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的配置在上述应用中如下所示、但在 zniffer 上、它看起来完全不同

    const cid_t zclSampleThermost_InClusterList[]=

    ZCL_CLUSTER_ID_General_basic、
    ZCL_CLUSTER_ID_General_Identify、
    ZCL_CLUSTER_ID_HVAC_THERMOSTAT
    };

    但我得到的响应不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    您正在引用 ZC 项目、但在监听器日志中、Simple Descriptor Response 来自 ZR、如非0x0000 MAC 源代码所示(缺少数据请求指示 ZED)。  您需要 ZR 向 ZC 发送一个简单描述符请求,以便它 依次做出响应。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在读取日志时出错了、您能不能共享一些将向协调器请求简单描述符的应用程序。 或在其他示例应用中执行此活动的代码流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    创建本地绑定的应用程序(例如开关或温度传感器)将请求一个简单的描述符、作为 F&B 器件发现的一部分。  您可以手动发送 Zstackapi_ZdoSimpleDescReq。  请参阅 Z-Stack API 指南Zigbee 基础 SLA

    此致、
    Ryan