This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:IAR8.10的编译 ZStack2问题。

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173565/cc2530-compile-zstack2-issues-with-iar8-10

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

以下是客户的请求:

他在构建项目时遇到以下错误:

错误[E27]:在模块 AddressMenu (D:\ZM\BSZigbe\Gateway\projects\Zstack\SampleApp\CC2530DB\CoordinatorEB-Pro\Obj\AddressMenu.R51)中重新定义的条目"Control"在模块 OSAL_SampleApp (D:\ZM\BSSambe\Gateway\Projects\Z30DB\Obedor\Projects\Z30DB\ZSAL\ZSAL\CoordinatorApp\SampleApp\SampleApp\Samples\DB\Projects\Z30DB\Z30DB\SampleApp\SampleApp\Z
运行链接器时出错

但他在这两个代码文件中都找不到称为 Control 的任何定义、如何 修复它?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个 Z-Stack 版本? 您是否使用版本说明中描述的匹配 IAR 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    TI 将无法支持这种已弃用的 Z-Stack 软件。  请按照 YK 关于 IAR 版本的说明进行操作、然后确认默认项目可以正确编译。  接下来、确定导致问题的特定应用程序代码、并相应地进行修改以避免出现问题。

    此致、
    Ryan