This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:如何启用特定持续时间内的允许加入、以及如何执行特定的移除器件。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1171949/cc2652r7-how-to-enable-permit-join-for-specific-duration-and-perform-specific-remove-device

器件型号:CC2652R7

您好、支持人员、

我正在使用 TI CC2652R7器件开发 Zigbee 协调器应用我正在使用 SDK simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_20_00_29、我正在寻找可帮助我执行以下操作的 API

1.启用允许加入(定义的持续时间)

2.停止许可加入  

2.删除给定 Mac 地址的设备

我参考了 API 文档、但找不到合适的 API、请建议我在哪里可以找到所需的低级 API。

我确实找到了正在开始调试的 API (Zstackapi_BdbStartCommissioningReq)、同时开始允许器件加入网络、但这并不能解决问题。   

此致

Jagdish K