This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:在生产中调试和堆栈跟踪

Guru**** 2586185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173943/cc2652r-debugging-and-stack-trace-in-production

器件型号:CC2652R

您好!

对于运行时触发的任何断言,我们是否有任何方法来获取栈跟踪? 一般而言、更多的调试信息可以保存到 nV/ext flash/EEPROM 中、然后可以恢复

谢谢
Akhilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhilesh、

    您可以在重置之前使用 main.c 中的 Main_assertHandler 函数来观察和记录断言信息。  我建议您查看 BLE5-Stack 调试指南 、但请注意、并非所有 SimpleLink 堆栈都支持每个工具。

    此致、
    Ryan