This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:待机时的线程功耗

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1174062/cc2652r7-thread-power-consumption-on-standby

器件型号:CC2652R7

你好

我将 CC2652用作线程终端设备。  器件大部分处于待机状态的情况。 但它需要始终连接到网络、以便我可以接收命令。 对于 RX、它使用大约6mA 的电流。 待机时、它使用了多少电流、即准备好并能够接收?

示例-在一天中、设备总共花费10秒的时间接收数据。 剩余的时间、它始终连接到网络、但仅处于空闲状态。 它是否仍会消耗6mA 电流? 是否有任何方法或策略可降低电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试将设备设置为 SED 类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    请参阅 CC2652R7 数据表 以及此 E2E 主题: https://e2e.ti.com/f/1/t/1162330 

    空闲 µA 应~670 μ A、而待机 µA 平均电流小于5 μ A、但保持接收器打开(最小终端设备或 MED)将增加6.4 mA 的功耗。  休眠终端设备(SED)是功耗的最佳选择、并且偶尔会轮询其父设备以获取消息。  如需更多信息 、请参阅 TI-OpenThread 用户指南的 Thread 协议部分。

    此致、
    Ryan