This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:高效地发送命令

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173865/cc2530-sending-commands-efficiently

器件型号:CC2530

大家好。 Ryan、感谢您准确回答我之前的问题。

当终端器件使用 zcl_SendCommand 发送未明确寻址的命令时、它们是否始终通过网状网络中最高效的路径(通过其他器件)路由或直接路由到目标终端器件? 如果是后者、是否有任何方法可以更有效地使用路径(具有最强信号的路径)、但仍可以将命令直接发送到特定终端器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ra、

    如果 ZED 未直接与节点关联、则其 Zigbee 网状路由层将确定向 ZED 发送消息的最有效路径。  没有方法可以直接将命令发送到节点不是父节点的 ZED。  您可以从 Z-Stack 概述中阅读有关 Zigbee 路由的更多信息。  ZED 只能与父级设备通信、而父级设备正在为其发送数据请求。

    此致、
    Ryan