This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:将 SFD/接收器 SYNC 信号配置为在 GPIO 上输出

Guru**** 2586185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1173874/cc2651r3-configuring-the-sfd-receiver-sync-signal-to-be-output-on-a-gpio

器件型号:CC2651R3

如何在 GPIO 引脚上输出接收器同步信号?

在 TRU 的第25.3.2.8节(外部信令)中、该节规定:

...可以配置信号 RATGPO1
当在接收器中找到 SYNC 时变为高电平、当接收到数据包或接收中止时变为低电平
(这对于 IEEE 802.15.4接收器命令不起作用)。 要将 RATGPO1映射到 RFC_GPO 信号、请执行
需要额外的覆盖...

假设我使用的是802.15.4、如何实现这一点?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZIJWS、

    我相信您所寻求的信息位于 专有射频用户指南的将射频内核信号路由到物理引脚部分

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面提供的链接似乎无法回答 此问题。

     

    从   《专有射频用户指南》的"将射频内核信号路由到物理引脚"部分:  

    9.

    RAT_GPO1*

    当检测到 SYNC 字时变为高电平、当数据包已接收或接收已中止时变为低电平。 如果器件处于重复模式、则只有第一个同步字会发出断言。 需要附加的覆盖 (uint32_t)0x008F88B3

    ¶RAT_GPO1 μ s 前读取

     在 CC2640R2F CC1310  CC1350上、使用重复模式时不支持该信号。

    在以下情况下不支持 RAT_GPO1信号:

    • 使用启用CMD_PROP_RX_SNIFF  CMD_PROP_RX_ADV_SNIFF前导码关联的监听命令(或)时(csConf.bEnaCorr = 1)

    • 使用 IEEE 802.15.4 RX 命令时。

     

    使用802.15.4时,如何检查 RX 时序?  

    是否有任何方法可以执行此操作、或者是否需要使用外部硬件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 TI 15.4-Stack 用户指南的调试射频输出部分 、了解输出 LNA 使能信号(RFC_GPO0应足以指示 RX 活动。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我理解不正确、但我希望 LNA 使能信号在您处于接收模式时处于活动状态。  即、被启用的 LNA 是接收数据包的必要条件、但并不表示当前正在积极接收数据包。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。  您 可以查看此 类似的 E2E 主题并 进一步研究时间戳选项。

    此致、
    Ryan