This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制 RGB 属性。

Guru**** 2586185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1175557/control-rgb-attributes

您好!

我想知道 RGB 处理如何在 ZigBee 中工作。

我看到"移至颜色"命令、但我看到的是 X 和 Y、而不是 RGB。

是否有任何方法来控制3个属性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有使用 RGB 域的直接控制命令。 您必须在应用程序中自行进行颜色空间映射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 RGB 到 XY?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您需要能够将 XY 转换为 RGB 或将 RGB 转换为 XY。 您可以在 Google 上浏览以查找有关此类转换的相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayman:

    您可以参考 ZCL 7规范、 zigbee2mqtt 项目 似乎也实现了类似的应用。

    此致、
    Ryan