This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R7:USB 上未检测到我的开发板如何恢复它

Guru**** 2585685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1176408/cc2652r7-my-development-board-is-not-getting-detected-on-usb-how-to-recover-it

器件型号:CC2652R7

我在 IAR 8.5上工作、这是我的开发板工作正常、但在我安装 IAR 7.8进行一些工作后、在 IAR 8.5上调试应用时、我收到一个弹出窗口、之后我的开发板停止工作、甚至在 USB 上未检测到它。

如何恢复、请告诉我

此致

Jagdish K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagdish、

    请参阅以下 类似的 E2E 主题:  

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的参考、它解决了我的问题。 我还准备了一份文档、可帮助其他人从 easly.e2e.ti.com/.../Recovering-Bricked-TI-development-board.docx 上解决此问题