This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:更新了 SimpleLink CC13x2和 CC26x2 SDK 版本4.40.04.04

Guru**** 2924000 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1175691/cc1352p-simplelink-cc13x2-and-cc26x2-sdk-version-4-40-04-04-updating

器件型号:CC1352P
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

尊敬的先生或女士:

在 ZNP 项目中使用了 SimpleLink CC13x2和 CC26x2 SDK 版本4.40.04.04。  

 自  ZNP 上的4.40.04.04以来、SDK 版本6.30.01.03是否有显著变化 ?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大多数是问题和错误修复。 有关更多详细信息、请参阅 SDK 中的发行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK 

    您可以单击以下每个版本并导航至版本说明->文档概述-> TI Z-Stack 版本说明。  使用差异比较软件(如 除比较外)观察哪些文件已更改以及已进行哪些具体改进也可能是有益的。  我不记得对 ZNP 应用程序进行了任何可能需要迁移的具体更改、但如果可以升级、这通常会是一个改进。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YiKai 和 Ryan。

    明白了。 感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。

    此致、

    David