This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:连接 ZigBee 商业传感器时出现问题

Guru**** 2765315 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, UNIFLASH, LAUNCHXL-CC26X2R1, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1175679/cc2652r-issue-to-connect-zigbee-commercial-sensor

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHLAUNCHXL-CC26X2R1Z-STACK

我需要将智能窗口和门传感器(传感器制造商:Sengled )连接到板 CC2652R、我不知道 Code compose Studio 中是否有这样的 axample。 我尝试使用此示例(Zigbee 协调器门锁示例)、但无法连接我的传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 款智能门窗传感器(传感器制造商:Sengled) Zigbee 3.0是否已通过认证? 您必须 确保协调器启用允许加入设备才能加入? 我建议您使用监听器检查无线传输的确切情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alberto、

    我建议从随附的 Zigbee 路由器门锁控制器(终端设备也可以正常工作)开始、并让其加入您的 ZC 网络、以便您进一步了解加入过程和 UART UI 功能。  您如何确定传感器无法连接?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经将 Zigbee 终端设备连接到 ZC 网络、但无法连接门传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查了嗅探器在空中发生的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我还在尝试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ZC 门锁应用可能没有与门传感器应用通信的正确集群/属性、这需要更改 zcl_sampleDoorlock (_data).c 文件以包含正确的支持。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该做些什么更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我没有监听器方面的经验、无法连接我的设备。 我在尝试启动 UniFlash 时遇到问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所需的更改将取决于 Sensed  智能车窗和车门传感器支持的仪表组/属性。  您可以联系制造商或访问其 Zigbee 集群库特性以了解更多详细信息。

    在 使用 Uniflash 8.1将 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\sniffer_FW\bin\cc26x2r1lp\sniffer_FW.hex 加载到 LAUNCHXL-CC26X2R1 LaunchPad 上时、我没有发现类似问题。  您可以尝试擦除所有器件存储器、确保 JTAG 接头行引脚全部连接、并尝试将其他映像加载到您的器件。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用任何商用传感器来连接该示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    市场上可能会有温度传感器自动开始向恒温器示例报告、您也可以浏览 SampleApp  项目中提供的不同 Zigbee 器件类型。   在介绍这方面之前、我需要详细了解车窗和车门传感器的具体属性。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于窗口/门传感器、我想它是 Zigbee。 IAS 区域器件、我建议您使用 TI Z-Stack zc_CIE 示例对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我掌握的有关传感器的信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会在网上找到更具体的信息。  此外、它还有助于让监听器正常工作、以便您可以查看无线数据包。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在嗅探器中工作、但我无法使它正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此示例对我有用。 您能告诉我 在另一个示例中应该做些什么更改来连接车门传感器吗? 我需要对 CC2652R1板进行编程以广播 BLE 并连接到 ZigBee 门传感器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试参考 https://sunmaysky.blogspot.com/2020/05/how-zigbee-cie-and-ias-device-work.html?m=1 并将 CIE 相关的群集/属性/代码添加到您的协调器中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监听器设置的哪个部分无法正常工作?  我希望该工具不被阻止、以便启用进一步的调试功能。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    按照指南、我可以在 UniFlash 中加载映像、但 在运行智能监听器代理时、它不会检测到任何器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试这个。 您能给我举几个蓝牙和 ZigBee 的例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否将 LAUNCHXL-CC26x2R1用作监听器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试、但无法在计算机中检测到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 LaunchPad 硬件进行编程和物理复位后、绿色 LED 是否闪烁?  进入此状态后、您应该能够检测器件。  您的 LaunchPad 上是否已完全填充 XDS110跳线行?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 闪烁、所有跳线均正常、但我未检测到任何器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您将 Launchpad 连接到桌面时、它是否会模拟两个虚拟 UART COM 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用相同的硬件(LAUNCHXL-CC26X2R1)和软件工具(Uniflash 8.1和 Smart-RF 数据包监听器代理1.9)复制此行为。  您可以尝试重新安装软件、在另一台计算机上进行评估或尝试其他 LaunchPad (请确认您具有 HW 版本 B 和 Rev E 芯片)。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在另一台计算机上尝试、我 已经在计算机上安装了软件、有时也在我的计算机上安装了软件。 非常感谢