This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:协调器断电后、路由设备无法正常工作。

Guru**** 2585935 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1177225/cc2652r-the-routing-device-is-not-functioning-properly-after-the-coordinator-is-powered-off

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件: SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK

大家好、

以下是客户的请求:

  有10台路由器采用 cc2652r 芯片、SDK 版本为3.10。  现在协调器断电、在捕获数据包后、发现路由设备不断发送消息网络状态、有时某些路由设备无法正常工作。 消息链接状态将不会被发送。 客户确定协议栈不能正常工作。  电源恢复后、它们 将再次正常工作。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、                                                         

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否为此问题提供监听器日志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果客户确实在使用 SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK v3.10、那么从那时起、堆栈每季度更新已超过三年。  当前版本为 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.30、强烈建议客户进行相应迁移。

    此致、
    Ryan