This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:[极端项目][CC2652R1]如何修改802.15.4示例源("cli_ftd"source)以支持"正常模式"通过台湾 BSMI 认证的测试?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1174379/cc2652r-extreme-project-cc2652r1-how-to-modify-802-15-4-sample-source-cli_ftd-source-to-support-normal-mode-test-for-pass-taiwan-bsmi-certification

器件型号:CC2652R

您好 TI

我们获得了[极端] MP 项目、它必须通过台湾 BSMI 认证(802.15.4认证)、标准必须使用"正常模式"来设置和测试"802.15.4"、  

那么,您能否更新支持此测试的信息?

我的详细信息:

使用"cc2652R1"的芯片组

2.使用 TI 示例代码并从"TI Resource Explorer -> CC26x2R LaunchPad -> TI Thread -> CLI_FTD -> TI-RTOS -> CCS 编译器-> CLI_FTD"进行下载

3.对于"正常模式"、我在 BLE 的"正常模式"设置中使用了设置"外设角色和启用的广播" HCI 命令、这是正常的。 (它使用手机扫描 BLE 信号、它工作) (例如)  

那么、如何使用"cli_ftd"示例源来设置"802.15.4"正常模式?  

(是否需要修改"cli_ftd"示例源以获得支持? 或者是否有任何命令可以设置为正常模式而不是“CTX?”)

谢谢你

WNC / Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能会尝试使用 SmartRF Studio 进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,YiKai

    感谢您的更新

    您能否共享有关如何在 "802.15.4"正常模式测试上运行该测试的详细信息?

    谢谢你

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    您能否详细描述"802.15.4正常模式测试"的含义?

    请尽可能准确地分享您正在寻找的测试序列。

    如果测试的是无线电部分、则我同意黄星建议使用 SmartRF Studio。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、我有自己的观点、目前我正在与实验室讨论、以确定并澄清通过台湾 BSMI 802.15.4认证的确切测试顺序是什么?

    我将在实验室确认后对其进行描述和更新。

    感谢您的反馈。

    Danny