This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650是否支持新的 ZigBee 3.0?

Guru**** 2579115 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568458/cc2650-does-cc2650-support-the-new-zigbee-3-0

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: Z-stackCC2630

由于 Z-Stack 3.0.0现已发布、我想知道它是否支持 CC2650。 TI 网站上的任何地方都未提及此内容。 我计划将其与 CC2630结合使用、我希望我可以同时使用 v3.0。。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、Z-Stack 3.0仅支持 CC253x。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未来是否计划提供支持?如果计划、您能否提供粗略的时间线?

    我看到在3.0版本中有一个 cc26xx 文件、因此我假设它可能在工作中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 TI 近期没有计划这么做。 如果您需要了解有关这方面的 TI 发展蓝图、则必须联系 TI 当地代表签署 NDA 以获取发展蓝图信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈先生

    • 我想知道您是否有关于 CC2650上 Zigbee 3.0支持的新闻
    • 您是否知道 CC2650上是否有任何支持 Zigbee IP 的第三方软件包?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我在 CC2650上的经验、没有足够的闪存来运行 Zigbee 3.0堆栈、也没有第三方提供 Zigbee IP 堆栈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈先生

    感谢您的回复。

    目前我使用的是 CC2650 ZNP;我希望 ZNP 解决方案也可用于3.0堆栈。

    您是否知道闪存空间限制是否适用于除完整3.0堆栈之外的 ZNP 解决方案?

    BR

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    闪存限制是相同的。