This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK 编程器硬件:CC 调试器和其他任何组件?

Guru**** 2949250 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/569278/cc2531emk-cc2531emk-programmer-h-w-cc-debugger-and-any-others

器件型号:CC2531EMK

您好!

您能否列出可用于为我和我的客户对 CC2531EMK 进行编程的硬件?


-SmartRF06是否良好?  (虽然我的测试不成功)--这是我的客户的观点。

-SmartRF05现在是否可用?  www.ti.com/.../flash-programr

XDS200是否好?   (虽然测试不成功)  

* CC 调试器正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只能使用 SmartRF05或 CC 调试器对 CC2531EMK 进行编程。 但是、TI 不单独销售 SmartRF05、因此您只能购买 CC 调试器来对 CC2531EMK 进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC 调试器工作正常、它附带一个适配器引脚接头、用于对软件狗进行编程。
    www.amazon.com/.../