This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:CC2630上最新 TI RTOS 的 Z-Stack

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570159/rtos-which-z-stack-for-latest-ti-rtos-on-cc2630

Thread 中讨论的其他器件:CC2630Z-stack

工具/软件:TI-RTOS

你好


我想知道 Z-Stack 和 TI-RTOS 的最新官方组合是什么。 显然、新的 Z-Stack 3.0不适用于 CC2630、存档中的最新版本是 Z-Stack 1.2.2a

因此,详细说明这一点,我们还有进一步的问题:

- CC2630 (Chameleon)的最新 TI ZigBee 路线图是什么–是否有基于最新 OS 和 CC26xx 驱动程序的 bugfix 版本?

- 在 Z-Stack 1.2.2a 版本中使用最新的 TI-RTOS、TI-Drivers 和 DriverLib 版本是否可能且安全

-使用最新的 IAR 7.x 和 TI-ARM 15.x 编译器与 Z-Stack 1.2.2a 版本是否可能且安全


提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    1.没有计划为 CC2630/50平台发布另一版本的 Z-Stack。 由于闪存限制、Z-Stack 3.0无法移植到此平台。
    2.由于 TI-RTOS 版本之间的重构、升级随 Z-Stack 1.2.2a 提供的 TI-RTOS 版本将非常困难。 我们不建议这样做。
    3.可以将最新的 IAR ARM IDE/编译器与 Z-Stack 1.2.2a 一起使用。 工作区文件(.eww)在较新的 IAR 版本中打开时、可能会提示您转换为"较新的格式"、但在执行此操作后、它们仍然可以处理文件。 话虽如此、为了确保完全兼容、我仍然建议使用 Z-Stack 1.2.2a 版本说明中列出的 IAR ARM IDE 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jason

    感谢您提供的信息。 Z-stack 1.2.2a 版本似乎带来了一些困难、即、用于 CC26xx 的 TI-RTOS 的电源管理组件是不可安装的、并且在更高版本中完全重写。

    与 TI-RTOS 2.21.x 相比、TI-RTOS 2.11.x 中不存在几个外设驱动程序、例如功率、射频、计时器、 GPIO ASF
    此外、TI-RTOS 2.11.x 中的某些重要外设驱动程序和功能也很重要:
    a) SPI、其中受控模式运行受限
    b)电源管理存在线程安全问题、可能导致总体功耗更高或外设驱动程序不工作
    c)射频调优设置和 ROM 修补表已过时

    由于我需要一个可靠的 Z-stack 以及工作外设(SPI 等)以及一个稳定的 RTOS、我需要了解如何在这里继续。
    您的建议是什么?

    此致、请提前告知
    Dominik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dominik:

    您能否为您的疑虑提供来源? 我不确定您在哪里找到有关 TI-RTOS 2.11.x 的信息、但如果您能提供源代码、我可能能够更好地解决这些问题。

    对于 TI-RTOS 2.11.x、作为 RTOS、它非常稳定。 我不确定您的意思是什么、某些外设驱动程序不存在、您可以在 driverlib (cc26xxware 2.20.x)中找到电源、计时器和 GPIO 驱动程序、这些驱动程序在整个 Z-Stack 中使用。 TI-RTOS 射频驱动器与此无关、因为 Z-Stack 使用其自己的射频驱动器。

    我的建议是正常进行开发、如果您遇到任何具体问题、我们可以在 e2e 上帮助解决这些问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

      此帖子不属于此查询。

    我需要您对我的查询的帮助。 请参考  。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您向 JasonB 发送朋友请求、并请求他提供私人消息帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    @Arun、我看到 Luis 已在您原来的 e2e.ti.com/.../585888上的帖子中为您验证了 NV 写入