主题中讨论的其他器件: CC2531
您好!
我想使用 CC2650作为6LoWPAN 边界路由器的无线电部分。 主机正在运行 Linux。 理想情况下、我也希望能够在上面运行 BLE。
我有一个 CC2531 USB 软件狗、该软件狗非常适合这种情况(使用6lbr)、但我需要将其内置、因此需要 CC2650。
适合这种情况的嵌入式软件(在 CC2650上)是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用 CC2650作为6LoWPAN 边界路由器的无线电部分。 主机正在运行 Linux。 理想情况下、我也希望能够在上面运行 BLE。
我有一个 CC2531 USB 软件狗、该软件狗非常适合这种情况(使用6lbr)、但我需要将其内置、因此需要 CC2650。
适合这种情况的嵌入式软件(在 CC2650上)是什么?
您好、Tomas、
我可以确认 CC2650可用作 IPv6网状网络的网关。 Thingsquare 的 CC2650采用 ENC26j80以太网芯片作为网关选项之一。 CC2650的优势在于 BLE 支持-我们可以使用 BLE 信标来指示网络状态等内容、例如未插入的网络电缆的常见故障模式。 请参见下面的照片。
可以使用 CC2650 Launchpad 和 ENC26j80模块构建此网关、如下所示: http://www.thingsquare.com/docs/eth1310/
固件二进制文件可从以下位置下载: http://www.thingsquare.com/download/
/Adam
你好!
很棒,非常感谢! 这不是我所需要的、但我认为我可以使用它–我会尝试它!
您能否为我提供一些有关 CC2650固件从何处开始的指南? 我需要将其直接放在 CC2650上(无 launchpad),Contiki 内容看起来非常好(也非常好),但我似乎不知道我需要做什么:)
正如我在另一个答案(见下文)中提到的、我将 CC2650直接连接到 Linux 盒。 它具有 UART 连接、因此我可以处理 Linux 端。 但是、我如何让 Contiki 像您描述的那样充当网关?