Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、
你(们)好
我已开始通过 UART 与 ZNP 合作,阅读了“使用 CC2530-ZNP 方法开发 ZigBee系统”和“Z-Stack 监视器和测试 API”文档,但仍然不了解一些内容以及如何通过 ZNP 命令设置一些配置, 我想我需要有关 ZNP 命令的更多详细信息、 在" ZB_WRITE_CONFIGURATION -> ZCD_NV_LOGICAL_TYPE "中、有2个字节用于定义逻辑类型、但我不知道应设置什么编号来设置协调器以及路由器等的编号、以及有关 ZB_WRITE_CONFIGURATION 本身的更多详细信息、 我在哪里可以看到数字的含义、在回答中每个数字的含义是什么! 其中一些在 z 堆栈监视器和测试文档中、但细节却非常少!! 我的另一个问题是,我也不理解一些一般的 ZigBee 定义,例如,我不知道应该对应用程序 ID、设备 ID、NOIC、调试 cluser 执行什么操作... 以及如何设置它们。
一般而言、我需要简化 ZigBee 网络、我发现通过 UART 使用主机 MCU 和 ZNP 是一种简单的方法、但我需要更多详细信息和了解才能尝试。 为了更全面地了解与 ZNP 合作时需要了解的主要 ZigBee 内容、我应该阅读什么? 我用 CC2530和 MCU 制作了自己的分线板、我已经将它们连接在一起、CC2530 ZNP 工作正常、但我需要比3个 ZNP 文档更深入的了解。
此致