Thread 中讨论的其他器件:CC2538、 Z-stack
我不熟悉 Zigbee、我使用的是具有 cc2538 EM 的 SmartRF06评估板。 我已经从 ZStack 3.0.0构建了示例项目 SampleLight 和 SampleSwitch、没有问题。 根据指南、我将一个协调器灯闪烁到一个板、并将一个终端设备开关切换到另一个板。 当我在协调器上调试网络时、菜单似乎名义上起作用、该网络从180开始递减。 当我通信终端设备时、设备会以从数据包监听器中查看的方式进行来回通信。 通信屏幕显示"NS"、"NotOnNWK"消失、但不会发生任何其他情况。 终端设备上的"Id000 Srch 000/00"字段保持不变、同时协调器 ID 字段计数低至000。
我不熟悉这一点、因此没有一个工作示例证明很困难。 感谢您的任何帮助。
谢谢、Colin