This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530ZNP-REFDES:增加 Z-Stack Linux 网关上的最大器件数

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568794/cc2530znp-refdes-increasing-max-number-of-devices-on-z-stack-linux-gateway

器件型号:CC2530ZNP-REFDES

您好!

我在 BBB 上使用 Z-Stack Linux 网关、将 CC2530-CC2592用作 ZNP。

在这里、我发现最多可连接到 ZigBee 的器件数量是20个。 我需要增加此数字、以便它可以在网关中累积更多 Zigbee 设备。

是否有人可以告诉我如何增加网关设备的数量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设您引用的是网关安装程序中的演示应用程序、则可以通过 data_structures.h 中的 MAX_DEVICE_LIST 来控制器件数量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    为此、我们需要在 ZNP 中进行任何更改吗?

    此外、我们可以添加器件的最大限制是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZNP 中无需更改。

    对于可以添加到网络的设备数量、没有硬编码限制。 实际的最大数量可以在大约60个设备到数百个设备之间、具体取决于设备类型和网络中设备的行为。

    此致、

    外径