Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
通常,当路由器向 附近的协调器(1跳)发送单播数据包时,会发生简单的发送和应答。 好的。
新情况:
- 3台路由器和1台协调器
-所有路由器 都已从协调器接收到 MTO RREQ,因此 rtgTables 有1个协调器条目(0x0000、0x0000、255、1、0xD)。
-协调器已断开连接(关闭电源)。
有时、当路由器向 协调器发送1个数据包(现在关闭)时 、数据包或特殊数据包几乎会无限期地在3台路由器之间传输:从120个到150000个以上的数据包(每秒大约280个数据包)。
-对于2台路由器,不会发生这种情况。
-对于4台路由器,我从未看到过(仍在尝试)
-有3台路由器,取决于(?? 有些情况??) 是否会发生。 从120个数据包中,什么是“正常”到3000个以上的数据包(>150000),什么是严重不正常)
-如果添加第4台路由器或断开第1 台路由器,则出现问题时,传输将停止。
问题1 -是否有人遇到过相同的问题?
问题2 - MTO RREQ 的错误配置是否会生成此问题?
条件:CC2538、 Z-stack 2.61、未使用 APS ACK 请求。