请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
您好!
CC2538在通过 ZigBee 进行某些数据 Rx/TX 后发生内存损坏。
在这之后的4-5分钟内工作正常、我可以在存储器中看到它丢失了5x250大小的阵列上的表数据。
Dhaval
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Dhaval、
您需要向我们提供有关正在发生的情况的更多详细信息。 您提到了 Zigbee、您使用的是哪个堆栈和/或应用(包括版本)?
您可以停止调试器并检查调用堆栈(在 CCS 中、它是调试窗口、在 IAR 中、它在查看菜单下)、并查看导致问题的行或函数。
此外、您是否正在使用 TI-RTOS、驱动程序或您自己的驱动程序库?
您能否提供一些代码来显示您如何以及如何发送数据?
此致、
米歇尔