Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2531、 CC2530、 CC2538、 CC2560、 CC2531EMK
CC2650是否充当协调器?它能否创建 PAN 来进一步绑定10个传感器节点(使用 CC2650设计)
因此,在我们的案例 中,ZC (Zigbee 协调器)基于 CC2650- 7x7, 传感器 节点 ZED (Zigbee 终端设备)也基于 CC2650
需要对 z-stack 中的 ZC 进行何种修改 、使其作为 ZC 工作?
我们有符合 Zigbee Pro 标准的 x 记忆棒软件狗、它不支持家庭自动化、是否可以在 CC2650 ZED 与 X 记忆棒软件狗之间建立通信
请建议其他哪些 z 堆栈选项可用? 执行以下适合 使用 CC2650创建 ZC 的选项