This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:连接到集线器时出现 PM2问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567855/cc2530-pm2-issues-when-connected-to-hub

器件型号:CC2530

您好!

我在 SampleLight 程序中遇到问题、在该程序中、一旦 CC2530连接到集线器、它就不会停留在 PM2中。 根据我的示波器、CC2530进入 PM2、但一旦我从集线器向 CC2530发送信号、CC2530就会被唤醒、而不会返回 PM2。 为什么会这样、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查是否有任何事件持续唤醒 CC2530。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何检查哪些事件会使 CC2530一直唤醒?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我记得我曾指导过您如何在 Hal_ProcessEvent、ZDUP_EVENT_LOOP、zcl_EVENT_LOOP、zclSampleLight_EVENT_LOOP 中逐一检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我删除了所有内容、当 CC2530连接到集线器时、它仍然保持在10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还记得、您说过、当我连接到集线器时、您的器件会降至 uA 级别。 之后您做了什么?