This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EMK:具有数据包监听器和 SmartRF06EB 的 CC2650数据包监听

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2650, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570758/cc2650emk-cc2650-packet-sniffing-with-packet-sniffer-and-smartrf06eb

器件型号:CC2650EMK
Thread 中讨论的其他器件:数据包监听器、 CC2531EMKCC2650CC2538

大家好、

如何在适用于 Zigbee 的 CC2650EMK-71D 上使用"SmartRF06EB"和"数据包监听器"软件? 我在数据包监听器文档中支持的硬件中找不到 SmartRF06。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能将 CC2650用作数据包监听器硬件。 您只能使用 CC2531EMK 或 CC2530DK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2538呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、也不能使用 CC2538。