This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, Z-STACK, CC2630, CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567019/launchxl-cc2650-issue

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650Z-stackCC2630CC2530EM

你(们)好  

我是 Vaibhavi

我正在处理一个项目、但我无法理解如何从我的代码开始。 我需要一个示例代码、用于在两个 CC2650之间使用 ZigBee 设置通信。

请帮帮我

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhavi、

    在独立模式下、由于闪存限制、CC2650器件只能用作 ZigBee 终端设备节点。 如果您希望 CC2650 Launchpad 充当 ZigBee 协调器、则必须在 ZAP-ZNP 模式下运行、其中 Launchpad 使用 Z-Stack 提供的协调器 ZNP 映像充当 ZNP、并且您可以使用计算机作为运行 ZNP 主机框架的 ZAP。

    此外、任何样例项目都不支持开箱即用的 CC2650 Launchpad、但我们在此处提供了移植指南:
    processors.wiki.ti.com/.../CC2650_LaunchPad_User's_Guide_for_ZigBee

    CC2630/50的 Z-Stack 家庭自动化1.2.2a 可从以下位置获得:
    www.ti.com/.../z-stack-archive

    ZNP 主机框架在以下位置提供:
    git.ti.com/.../znp-host-framework

    如果您希望开发平台能够作为独立模式下的 ZigBee 协调器或路由器、可用平台包括 SmartRF05 + CC2530EM 和 SmartRF06 + CC2538EM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vaibhavi、您好!  

                 您是否尝试过上述解决方案的独立解决方案?? 如果是、请您告诉我您所做的更改是什么、因为在编译时、我会遇到编译器错误、或者如果您有解决方案、请分享、这将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否描述您正在编译的示例以及您遇到了什么错误?