This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:Z-Stack 3.0 Light Link 和家庭自动化兼容性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/570411/cc2538-z-stack-3-0-light-link-and-home-automation-compatibility

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:CC2530Z-STACK

团队、

客户有兴趣在其产品中将 Z-Stack 3.0与 CC2530/8结合使用。 在研究 SDK 时、我们有以下问题:

SampleLight 和 SampleSwitch 示例都支持 HA 和 ZLL,这是正确的吗?

如果是,这些示例是否可用作如何使 HA 和 ZLL 兼容的参考?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ZigBee HA 和 ZLL 已融合在 Zigbee 3.0规范中。 相应地、Z-Stack 3.0中不再有 Zigbee HA 或 ZLL。 Z-Stack 3.0!文档中有一些您可以阅读的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Z3.0、家庭自动化和 Light Link 配置文件已被弃用。 也就是说、类似 ZLL 的功能被引入 ZigBee 3.0规范、称为 Touchlink。 它是 BDB 试运转过程的可选部分、可通过使用标志 BDB_TL_TARGET 和 BDB_TL_INITIATOR 以及使用 BDB_TUSITING_TOUCHLINK BDB 试运转模式来启用。