请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 您好!
有些人在 Contiki 的从模式下工作 cc2538,我想在 smartf06下通信两个 CC2538板,一个在主模式下,另一个在从模式下, 主模式在默认配置下工作正常、但当我将 SSI_ CR1寄存 器更改为0x00000004以使其在从模式下不工作、并在我读取或写入时复位系统。
有人能帮我吗?
我们是否可以在 contiki 中导入 cc2538-SW?
提前感谢。
PS:对不起我的英语。