This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:仅使用 MOSI 引脚即可独立与2个以上 SPI 接口进行通信

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/569300/launchxl-cc2650-communicate-with-more-than-2-spi-interfaces-independently-using-only-mosi-pins

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我正在使用 CC26xx MCU、想知道是否可以在仅使用 MOSI 引脚的情况下独立控制2个以上的 SPI 器件(根据我的 SPI 器件的要求)。

仅使用 MOSI 引脚(Board_SPI0和 Board_SPI1)单独控制2个 SPI 器件时没有问题。

这是硬件还是软件限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享 SCL/MOSI/MISO、并为不同的 SPI 从器件使用不同的 CS 引脚、而不是设置两个或多个 SPI 接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、但我的要求有所不同。 我想使用4个没有 SCL/CS/MISO 连接的独立 SPI 器件、仅接受 MOSI 引脚、无法共享该引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它看起来不像 SPI 接口、我想您可以使用 GPO 模拟信号。