This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关使用 CC2530对节点进行本地化的说明

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568924/regarding-localizing-the-nodes-using-cc2530

您好,

我想使用多阿、AoA、RSSI、Hop 计数等策略来找到 PC 中传感器的位置。

有人能告诉我如何执行此操作吗?

我有 CC2530DK、这是一款用于显示所形成网络的通用协议框架。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amudha、

    Zigbee ZCL 提供 RSSI 位置群集、用于将 RSSI 数据交换到可能计算器件位置的集中器或网关器件。 您是否了解过它、以了解它是否适合您的需求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis、

    我无法获得您的答案,在哪里可以获得 ZCL RSSI 数据?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参考 e2e.ti.com/.../567387上的讨论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我使用具有 ZStack 2.2a 的 CC2530DK 作为代码。
    我有两个路由器节点、四个终端设备和一个协调器,
    在使用 ubiqua 协议分析器的工作中使用了数据包监听器。
    我怀疑数据包分析器中显示的值与 RSSI 值是否可以使用路径损耗指数公式将该值考虑用于距离测量。
    实际上、我所做的是、我将一个节点与协调器保持不同的距离、并且我获取了 ubiqua 中显示的平均1000个 RSSI 值。 这种考虑 RSSI 的方法是否正确。 请解释我。
    我的目标是找到不同距离的 RSSI 值。