This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530EM:如何禁用 CC2530 ZNP UART 流控制?

Guru**** 2929400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568286/cc2530em-how-should-i-disable-cc2530-znp-uart-flow-control

器件型号:CC2530EM
主题中讨论的其他器件:CC2530

你(们)好

我正在使用 CC2530 ZNP Debugge 项目、因为我知道流控制默认处于启用状态、所以我应该将 CT 引脚设置为低电平、以便从 CC2530获得答案。 如何禁用 ZNP CC2530 UART 流控制? 是否有任何方法可以从 IAR 项目中禁用它?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我将 CT 引脚始终接地、该怎么办? 这种方式是否有任何问题? CC2530电源模式是否也取决于 CT 引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过修改 ZNP_APP.C 中 npInit()中的 uartConfig.FlowControl 来禁用 UART 流控制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 JasonB
    我看到这样的代码:
    //--------
    #ifdef ZNP_ALT
    uartConfig.FlowControl =错误;
    其他
    uartConfig.FlowControl =真;
    #endif
    //--------
    ZNP_ALT 是什么、我应该在哪里定义它?!
    我对所有这些代码进行了注释、我在下面写下了这一行代码、这是可以的:
    uartConfig.FlowControl =错误;
    还可以吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以注释掉这些代码并替换为"uartConfig.FlowControl = false;"。