This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538处于锁定状态时进行状态调试- CC2538被欺骗- CAN#39;t ACCESS DAP - IAR

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568653/cc2538-cc2538-state-debug-if-locked---cc2538-bricked---can-t-access-dap---iar

器件型号:CC2538

您好!

使用 IAR 刷写程序后、我们无法访问 CC2538NF11器件。 我们使用 XDS100v3 USB 仿真器(cJTAG - 2引脚) (SmartRF06评估板的一部分)。

在 CC2538的一个(或多个)闪存之后、我们无法使用 IAR 访问该器件。 有时、强制批量擦除(使用闪存编程器2)会使器件再次运行。

但是现在、批量擦除不再工作、程序仍在运行。

我们如何访问器件增益? 我们如何避免未来的这种情况呢?

提前感谢您的帮助。

此致、

Sullivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 e2e.ti.com/.../1948400
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是我的英雄! 非常感谢! 很不错!  

    但你知道这种麻烦的原因是什么吗? 为什么 FlashProgrammer 没有此选项?

    再次感谢!

    Sullivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、了解您拯救它是一件很好的事情。