This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 增加 Zigbee 网关应用上的器件数量

Guru**** 2541400 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/568310/increase-number-of-devices-on-zigbee-gateway-application

Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

各位成员好!

我想增加 Z-StackLinuxGateway 应用程序上支持的设备数量。

让我们以25为条件。 为此、我在 framework / data_structures.h 中更改了 MAX_DEVICE_LIST = 25

除此之外、我还需要从  Z-Stack_Linux_Gateway-1.0.1的任何其他文件中更改任何其他参数

由 TI 提供?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是您需要在网关侧更改的唯一参数、以允许连接更多设备。 请注意、MAX_DEVICE_LIST 将网关包含为1个器件、因此、如果要允许25个器件连接到网关、MAX_DEVICE_LIST 需要为26。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    config.ini 中的字段 MAX_SUPPORD_端 点是指什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着 GW 支持的最大端点数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了支持20多台设备(将所有设备视为路由器)、我应该对 ZNP 做哪些更改?