This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Z-tool:命令和#39;UTIL_GET_DEVICE_INFO_#39;didn't work。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/566896/z-tool-command-util_get_device_info-didn-t-work

Thread 中讨论的其他器件:CC2538Z-stack

硬件:cc2538

Z-stack 版本:1.2.2

我正在使用 z-tool + ZNP、当我尝试命令"UTIL_GET_DEVICE_INFo"时、我收到了以下消息。

我的问题是、为什么我的 IEEEAddr 为0x0000000000000000、这不是真正的 extaddr。 我应该怎么做才能得到真正的 addr。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yoeng,

    您是否确实使用了1.2.2堆栈?您应该使用1.2.2a、因为它对1.2.2版本进行了几次修复。

    除了写入 NV 项目(NV ID 0x0001)之外、我不知道什么原因会导致 IEEE 地址为0x0000000000000000、此后、即使在 FN 复位后、该值也将保持不变。 您必须从器件中擦除闪存、然后再次刷写 ZNP 以恢复器件的默认 MAC 地址。

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用闪存编程器2读取 IEEE 802.15.4 MAC 地址、您会看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    抱歉、我的错误、我的 z 堆栈版本是1.2.2a、我参考 了1.2.2a 版本说明。

    -[566]修复了 CC2538器 件上的问题、即客户调试 IEEE 地址(CCA)时的内存区域将填充为零、导致器件在辅助位置使用虚假的 IEEE 地址0x0000000000000000唤醒、从而阻止使用主要 IEEE 地址。

    此问题应该已得到解决。  我不知道为什么。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我得到了:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、从您的 CC2538获取 IEEE 地址是没问题的。 您在 CC2538上运行了哪种 ZNP FW?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\ZStack\ZNP 中的 ZNP.HEX


    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在 Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\Zstack\ZAP\ZNP-HexFiles\CC2538下使用 CC2538ZNP-UART-Pro-Secure_LinkKeyJoin.hex,您会看到什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指"-DTC_LINKKEY_Joine"、我已定义此宏。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否 Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\Zstack\ZAP\ZNP-HexFiles\CC2538下预编译了 CC2538ZNP-UART-Pro-Secure_LinkKeyJoin.hex、我建议您将其下载到 CC2538以首先进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、它现在是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道它的工作原理!