This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRF06EBK:SmartRF05EB 已停止、无法刷写引导加载程序。

Guru**** 2930060 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567348/smartrf06ebk-dead-smartrf05eb-cannot-flash-bootloader

器件型号:SMARTRF06EBK
主题中讨论的其他器件:CC2530EM

您好!

我有一个带 CC2530EM 的 SmartRF05EB、我通过 USB 对其进行编程、一切都很顺利。

我决定将 CC 调试器连接到它、并通过 CC 调试器进行编程、它工作正常。 但现在电路板无法启动、USB 无法识别它、CC 调试器也无法识别它。 即使没有 EM 也是如此。

我想我可能已经覆盖了引导加载程序。 我尝试连接引脚17和19、以查看引导加载程序是否正常工作、但什么也不工作。

现在、我尝试使用 SmartRF 闪存编程器刷写引导加载程序、但 CC 调试器甚至无法识别该电路板(即、我在调试器上看到一个红色指示灯)。

是不是为了好?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Raul、

    在闪存编程器中、如果您从顶部下拉菜单中选择"Program Evaluation Board"、您的板是否显示在此处的列表中、并且您是否能够更新固件?

    此外、如果您有 USB 转串行电缆、您可以选择通过此处的串行方式刷写 EB 应用、而不是通过 USB 进行刷写。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否附加一个快照来显示如何将 CC 调试器连接到 CC2530EM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与图中的一样通过电缆从调试器连接到 P2、调试器上的红灯。

    因此、它的两条 USB 电缆"SmartRf05"(用于能源)和"SmartRf05"上的 PC <-> CCDebugger <-> p2"(用于编程)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果转到 EB 应用程序、它不会显示电路板、它将显示已连接的调试器、但会显示"No Chip"、并且不允许我对任何内容进行编程。
    很遗憾、我目前没有序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    既然您有 SmartRF05EB、那么为什么不使用它直接对 CC2530EM 进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如 您所述、我连接两条 USB 电缆"PC <-> SmartRf05"(用于能源)和"PC <-> CCDebugger <-> P2 (用于编程)、闪存编程器可以从 CC 调试器和 SmartRF05EB 中检测 CC2530EM。