请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他器件:Z-stack、 CC2538、
尊敬的所有人:
我发现有一些文档描述了 ZNP 的实施:
ZigBee-Pro 网络处理器 SWRA442
ZNP 主机框架设计指南 TIDU757
使用 CC2530-ZNP 方法开发 ZigBee系统 SWRA444
它们之间有何差异?
2.它们是否都基于 Z-Stack MT (监视和测试 API)?
3.为什么无法访问以下示例? http://www.ti.com/cc2530znp
4.在哪里可以找到 TIDU757中提到的 CC2538固件十六进制文件的源代码?
5. CC2530是否有任何类似的固件十六进制文件?
非常感谢。
此致、
Barry