This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Good LINK_Cost 如何影响 ZigBee 中的通信?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567620/how-does-good_link_cost-affects-communications-in-zigbee

Thread 中讨论的其他器件:CC2538Z-stack

是否有人知道 Good link_cost (=3)的实用程序。 如果我将其更改为1或7、会发生什么情况。

我有经验、无法检测到更改此参数的任何影响。 即使节点远、RREQ 也会继续发生。

使用此参数做出的决策是什么。

提前感谢。

条件:[Z-Stack 2.6.1][CC2538]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼纽尔、您好!

    Zigbee 具有可与对称链路配合使用的路由机制、路径成本更低。 路由机制将首先验证 Rx 或 Tx 的链路是否断开、如果是、则必须为数据包建立另一条路由。 然后、检查链路质量是否至少为'gast_link_cost '、如果不是、则搜索新路径并采用成本更低的路径(即使它小于 gast_link_cost、这也只会触发搜索更好的路径)。 传入路径成本是根据来自邻居传入消息的 RSSI 计算的、而传出路径成本是从邻居 LinkStatus 命令获取的。

    我认为将此值更改为较低值将导致网络中触发更多路由请求、但我尚未对其进行测试。

    希望这对您有所帮助!