This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:"GPIO_DATA Address for Debug Registers"视图未更新

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/567722/cc2538-gpio_data-address-for-debug-registers-view-not-updating

器件型号:CC2538

你好!

系统

CCS v6.2.0
器件型号:CC2538SF53
编译器:TI v51.12.3 LTS
链接器命令文件:cx2538xf53_ccs.cmd
调试探针:XDS100v3

背景

在调试 CC2538的应用时、我注意到在引脚本身仍在切换时、各种 GPIO 端口的数据寄存器未通过 GPIOPinWrite 调用进行更新。 这通过 CCS 调试视图 cc2538_Foundation_firmware_1_0_1_0中的 LED_example 得到了验证、在监测 SmartRF06EB 的 LED1-LED4的同时、在寄存器视图中扩展了 GPIO_C。

已采取的步骤

进一步阅读 用户指南、第9.2.2.1.2节"数据寄存器操作"指示 GPIO_DATA 寄存器使用地址总线滤波进行操作。 在仔细读取和写入一些示例后、我的理解是用于访问 GPIO_DATA 的地址的[9:2]位用作位掩码。

在默认的目标配置中、数据寄存器  与 GPIO 端口的基址有一个0x00偏移量。   例如、这将转换为 GPIO_C 的地址0x400DB000、且相应的位掩码为0x00。 该位掩码 会将对该特定数据地址的所有读取/写入操作按位掩码为0x00。 因此、该寄存器 本质上不可用于调试。

问题

选择的数据地址是对应于0x00位掩码的地址是否有特殊原因? 是否有任何方法可以将默认目标配置文件更新为使用0x3FC (位掩码0xFF)的地址偏移、以便 Registers 视图指示每个 GPIO 端口的数据寄存器的实际值?

此致、

标记-