This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630: 我的终端设备可以运行多长时间而不轮询其父设备? 该超时后会发生什么情况?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/605516/cc2630-how-long-can-my-end-device-go-without-polling-its-parent-what-happens-after-that-timeout

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

大家好、

我对轮询有一些困惑。

A.

我的终端设备可以运行多长时间而不轮询其父设备?

它应参考保存超时值的间接消息(NWK_INDIRECT _ MSG_TIMEOUT =7)

或取决于您的应用程序(有人说 智能能源(SE)配置文件具有其他轮询速率?)

B.超时后会发生什么情况?

DROUTE_EXPI_TIME =30

当路由器超时时时,

应 从父级的子表中删除它?

如果终端设备网络通信,如何操作(它应该重新加入),我看不到终端设备对此有任何操作?

C.

轮询控制群集

我找到了一个有关控制"轮询速率"的群集。它似乎使用检入来更改模式(长/快速轮询模式)

 如何在设备卸下(更换电池或其它)时与另一个节点进行可靠的事务处理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    a.它指的是保持超时值的间接消息(NWK_INDIRECT_MSG_TIMEOUT =7)
    b. route_expiration_time 用于路由表维护。 您可以参阅 Z-Stack Developer 的 Guide.pdf 中的第5.2.3节"路由过期"
    路由表保留已建立路由的条目。 如果一段时间内没有沿路由发送数据包,则该路由将标记为已过期。 在需要空间之前,不会删除过期的路由。 因此,在绝对必要之前,不会删除路由。 可以在 f8wconfig.cfg 中配置自动路由过期时间。 将 route_expiration_time 设置为以秒为单位的过期时间。 设置为0以关闭路线过期功能。
    c.您可以阅读 ZCL 规范以了解轮询控制集群的详细信息。