请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 大家好、
在我们的定制板上、我们有 CC2538SF23 器件、使用 TI 射频工具、我们可以使用 SmartRF 板检查 SmartRF 工具上的 RX TX 数据
之后、我们需要使用刷写 CC2538器件。 通过将 smartRFEB 连接到 PC 输出文件
通过10引脚 JTAG 电缆照常将 CC2538连接到 SmartRF 板
我们能够成功地擦除器件存储器-我尝试了批量擦除选项、它工作正常
但在为程序选择.out 文件 并单击运行按钮后
闪存编程器工具崩溃、并显示 以下消息
和.out 文件